This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:不使用分流放大器时、可实现正确的端子处理

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635058/drv8718-q1-proper-terminal-handling-when-not-using-shunt-amplifiers

器件型号: DRV8718-Q1

您好:

我计划在不使用内部分流放大器的情况下使用 DRV8718-Q1(RVJ 封装)。
您能否建议以下引脚的正确端接?

我对引脚配置的当前理解如下。 这是正确的吗?
SOX:开放
SPX:GND
SNx:GND
AGND:GND

Aref:? (请让我知道如何处理此引脚,尤其是对于 AREF 来自 DVDD 的 RHA 封装)

如果需要任何其他建议设置或寄存器配置来禁用分流放大器、请告诉我。

此致、 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ichikawa-San:

    感谢您发送编修。 您的理解非常接近。 请参阅数据表中的以下信息。

    Aref:? (请让我知道如何处理此引脚,尤其是对于 AREF 来自 DVDD 的 RHA 封装)

    DRV8718S-Q1 仅采用 RVJ 封装 DRV8718SQRVJRQ1 

    您是指采用 RHA 封装的 DRV8714S 还是 H-Q1? 对于该器件、由于 AREF 电阻梯的影响、漏电流会略高、因为 AREF 在内部连接到 DVDD 引脚。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我计划使用 8 通道驱动器 (DRV8718-Q1) 并参考随附图像红色框中所示的示例电路。

    数据表的图 9-1 显示了使用分流放大器时的配置。 但是、在我的应用中、我不打算使用分流放大器。

    在这种情况下、将 AREF 引脚连接到 GND 而不是 VCC 是正确的吗? 我想确认在分流放大器被禁用时 AREF 引脚的正确端接。

    此致、


    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ichikawa-San:

    [报价 userid=“694126" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635058/drv8718-q1-proper-terminal-handling-when-not-using-shunt-amplifiers/6304798

    数据表的图 9-1 显示了使用分流放大器时的配置。 但是、在我的应用中、我不打算使用分流放大器。

    在这种情况下、将 AREF 引脚连接到 GND 而不是 VCC 是正确的吗? 我想确认在分流放大器被禁用时 AREF 引脚的正确端接。

    [/报价]

    根据数据表中的建议、如果不使用放大器、则 AREF 引脚可连接到 AGND (GND)。 谢谢你。

    此致、Murugavel