This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421:最大集电极电流与占空比之间的关系图 (&quot);如 ULN2003A

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636147/drv8421-graph-of-maximum-collector-current-vs-duty-cycle-like-uln2003a

器件型号: DRV8421
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

您好团队:

您能否为 ULN2003A 等“最大集电极电流与占空比之间的关系“准备一个图?

我的客户正在考虑使用 DRV8421A、而不是 ULN2003A 等晶体管阵列。 为此、客户需要参考数据。

www.ti.com/.../uln2003a.pdf

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    很高兴听到客户考虑使用 DRV8421A。  

    DRV8421A 没有占空比与最大电流间的关系图、因此很难生成占空比与最大电流间的关系图。 客户使用的负载类型是什么、直流电阻是什么?

    客户在此应用中希望看到的最大电流或失速电流是多少?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    如果我提供有关您的问题的更多信息、您可以向我提供哪种类型的评论? 我不确定您问题的背景...

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shotaro-San:

    ULN2003A 采用与 DRV8421A 不同的技术设计。 ULN2003A 使用 NPN 晶体管、这些晶体管可产生与输出成正比的特定饱和电流。 DRV8421A 的 MOSFET 仅受 OCP 和热封装散热的限制。 电流与占空比的关系将与占空比更具线性度、并将受到 OCP 阈值的限制。 这使得 DRV8421A 的电流性能更好。  

    此致、

    David