This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:公开文件要求比较 MCF8315A/C/D

Guru**** 2892660 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635509/mcf8315d-public-document-request-of-comparison-between-mcf8315a-c-d

器件型号: MCF8315D
主题中讨论的其他器件: MCF8315A

您好:

我发现有一些线程说、MCF8315A/C/D 的比较文档即将发布、但如果我理解正确、还没有完成。  “那你想怎么样?“  如果已经完成、请告诉我是哪一个。  我的客户需要它。  所有 MCF8315A/C/D 现在均处于活动状态、因此您应该能够公开发布文档。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    目前还没有正式文件。 我在另一个主题 (+) MCF8315A-Q1 中提供了足够的比较:应用问题 — 电机驱动器-内部论坛 — 电机驱动器-内部 — TI E2E 支持论坛

    请告诉我、主题中提供的信息是否足够。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    我预计该文件将作为以下主题中的评论发表、但现在我知道您不会这样做。  我将 向客户解释不同之处、如主题所示。

     MCF8315D:MCF8515A 与 MCF8315C 与 MCF8315D 间的关系 

     MCF8315A:MCF8315A/C/D — 差异和 EVM 

    顺便说一下、您显示的链接似乎是 TI 内部链接、因为它显示“很遗憾、您请求的页面不再存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。“。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    我预计该文件将作为以下主题中的评论发表、但现在我知道您不会这样做。  我将 向客户解释不同之处、如主题所示。

     MCF8315D:MCF8515A 与 MCF8315C 与 MCF8315D 间的关系 

     MCF8315A:MCF8315A/C/D — 差异和 EVM 

    顺便说一下、您显示的链接似乎是 TI 内部链接、因为它显示“很遗憾、您请求的页面不再存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。“。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我没有意识到、我在这里复制了同一个表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    非常感谢您复制这里的表格、但它是 MCF8316x。  我想使用 MCF831 5. 十. 表是否可以是 MCF831 5. X 也是?

    我客户的应用对电流的要求不高。  实际上、即使是 MCF8315x、它对它们来说也绰绰有余。  MCF8315x 是否甚至可以在 50mA 负载下工作?  数据表没有对此进行说明。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    我们可以使用 MCF8315x。 比较表在特性上适用于 MCF8316 或 MCF8315。
    仅功率级别不同;MCF8315 功耗更低。
    对于您的问题、您可以将 MCF8315 用于 50mA 负载。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    非常感谢您的支持。  您提到了“您可以将 MCF8315 用于 50mA 负载“、但您是否担心低电流问题、例如位置检测不准确、它可能会检测到开路或类似问题?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    该器件具有内部增益级、并自动管理电流检测增益以保持尽可能出色的分辨率。
    无电机故障电流阈值是可配置的、我们也可以将其禁用。 在任何绕组开路或失速情况下、异常 BEMF 阈值等其他故障将有效

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    再次感谢您的评论,即使我设置了解决状态.  我知道、即使该器件是无传感器器件、它们也可以通过寄存器配置其系统设置、这可以减少软件工作量、即使在 50mA 等轻负载下也可以正常工作。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    谢谢您、我将等待您的反馈。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.