Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
器件型号: DRV8701
您好:
我对使用单独的电源运行 DRV8701 和 H 桥有一些疑问。
在我的应用中、VM 应该为 24V、VBAT 可以在 0V 至 28V 之间变化。 我始终具有 100%占空比。
- 在表 9 中、VBAT 的最小电压为 1V。 它甚至可以在低于 1V 的电压(例如 500mV 甚至 100mV)下工作吗?
- 当 VM > VBAT(第 7.4.1 章中的案例 3)时、V_GS 可能大于 V_CLAMP(第 7.3.12 章)。 根据第 7.4.1 章、“过多的栅极驱动电流可通过 DRV8701 栅极钳位驱动、从而导致 DRV8701 中产生额外的功耗“。 当然、很明显开关期间就是这种情况。 但是、我想知道在 100%占空比应用中预期会有多大的功率耗散。 根据电气特性、FET 保持电流为 6mA。 这真的是流经钳位二极管的电流吗?
此致、
Soeren