This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8317:DRV8317OUT 输出和电流检测问题

Guru**** 2972920 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636228/drv8317-issues-with-drv8317out-output-and-current-sensing

器件型号: DRV8317
主题中讨论的其他器件: DRV8316、

DRV8317H 与 DRV8316CT: — 200V/μ s 的 µs 压摆率 — 相同的 PWM 频率 — 相同的电机- ASR/延迟补偿都被禁用但是、OUTx 相电流波形: — DRV8316CT:对称正弦波 — DRV8317H:非对称正负原因可能是什么?这是 8317 的 OUTA 电流。 7138f13eb119d7e8241fd45ce360aa5b.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我实际上不确定这里会发生什么情况、DRV8317H 相电流中观察到的不对称性很可能是由于内部开关时序的差异(例如传播延迟或有效死区时间)造成的、即使在压摆率和 PWM 频率匹配时、这也可能会导致施加的平均相电压不平衡。 这会导致不相等的正负电流行为、尤其是在时序不匹配更加明显的较低调制水平下。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图展示了 DRV8316 收集的 SOx 波形。 可以清楚地看到、电流具有特定的持续时间、可用于我们的数据收集。从第二个图中可以看出、SOX 跟随 OUTX 作为标准正弦波。

    在 DRV8317 上、收集的 SOx 波形具有非常短的电流持续时间、并伴随显著的过冲和振铃、从而无法获得正确有效的电流。

     

    PWM 频率也从 10KHz 降低到 3KHz、但没有改善。

    我们在 DRV8317H 上进行了进一步的测试。  RC 滤清器也已更换。 有关详细的测试、请参阅下图。

    黄色迹线 CH1 表示由电流钳位在 OUTA 上测得的电流、绿色迹线 CH2 表示 SOA 引脚上的电流、紫色迹线 CH3 表示电流收集点。 (无 RC 滤波)

                                                             

    黄色 — CH1 — 表示电流钳位在 OUTB 处测得的电流,而绿色 — CH2 — 表示我们测试的 SOB 引脚上的电流((R = 300 欧姆、C = 20 pF,已滤波)。

                                                                   

    黄色 — CH1 — 表示由 OUTC 处的电流钳位测量的电流,而绿色 — CH2 — 表示我们正在测试的 SOC 引脚处的电流((R = 300 欧姆、C = 220 pF,已滤波)。

           

    可以观察到、OUTx 的电流输出与 SOx 的电流输出基本相同。 但是、它们的波形都有过冲和振荡。 但目前、通过延迟采样中断、可以暂时实现电流的闭环控制。但我想问 OUTX 的输出为什么如此? SOX 的输出是否受 OUTX 影响? 我们如何优化这种情况?                                                             

    以下是该器件的电路图。 我们真诚地希望得到您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想进一步澄清 — 为什么“OUT"的“的电流返回到 0?(黄色)