This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:错误的电流偏移

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636558/launchxl-f280039c-bad-current-offsets

器件型号: LAUNCHXL-F280039C

我购买了 LaunchPad F280039C 和 DRV8323RS、以便通过通用电机控制实验室学习电机控制。 我对指南 (spruj26) 中的所有硬件进行了修改、但为 C9/C10/C11 添加了 47nF 电容。 我卡在 1 级是因为电流和电压失调远离另一个线程、我读出的另一个线程的电压失调像这样是因为缺少电容器、但电流失调会怎么样? 我的矿值与 2000 年的正常值相差甚远。

有了 PSU、电流失调为 580、65、62、没有 PSU 则为 145、62、60。

 我已经验证了我做过很多次修改、这些修改都是正确的、请我做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 级是检查 PWM 引脚和 50%占空比、依此类推、如未连接电机的位置。 必须检查 2 级 ADC 读数。

    此致、

    Masoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢您的答复、我按照建议移动到 2 级并检查了 ADC 读数、但仍然不正确。
    我在 MtrfaultNow 中有以下故障:

    • currentOffset
    • voltageOffset
    • moduleOverCurrent