请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LAUNCHXL-F280039C
我购买了 LaunchPad F280039C 和 DRV8323RS、以便通过通用电机控制实验室学习电机控制。 我对指南 (spruj26) 中的所有硬件进行了修改、但为 C9/C10/C11 添加了 47nF 电容。 我卡在 1 级是因为电流和电压失调远离另一个线程、我读出的另一个线程的电压失调像这样是因为缺少电容器、但电流失调会怎么样? 我的矿值与 2000 年的正常值相差甚远。
有了 PSU、电流失调为 580、65、62、没有 PSU 则为 145、62、60。
我已经验证了我做过很多次修改、这些修改都是正确的、请我做什么?