Other Parts Discussed in Thread: DRV8424
器件型号: DRV8829
主题中讨论的其他器件: DRV8424
您能告诉我们 OUT1~4 引脚的绝对最大电压吗? 我们在数据表中找不到相应的值 (SLVSA74E)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、云峰、
我们的主要问题是静电放电是否会损坏 IC。
数据表中的 ESD 规格适用于所有引脚。 不过、这些规格也是 JEDEC 要求、要求在组装、焊接等过程中进行 IC 处理

对于步进驱动器、一般实践是从 OUT1 到 4 个引脚为每个连接一个电容器、值范围为 2.2nF 至 10nF。 这些电容器通常放置在 PCB 上的电机连接器上。 在连接大多数步进电机驱动器应用的电机导线时、这些器件有助于降低 EMI 和 ESD。
在高 ESD 环境中、必须为 OUTx 引脚提供适当的 ESD 缓解措施。
此外、MIN −1V 和 MAX (VVM +1) V 额定值是否仅适用于连续条件? 如果信号为 A 电流 、应如何处理? 它是否与 DRV8424 规格(在 100ns 以内、最小值 −3V 和最大值 (VVM +3) V) 类似?
所有这些特性都会应用于电机线圈的电磁开关期间产生的电压。 FET 体二极管通常钳制在体二极管的 VF 处、该值通常小于+/- 1V。对于小于 100ns 的超快开关尖峰、情况与 DRV8424 类似。 OUTx > VM 时的电压或负电压表示其中一个体二极管导通。 您可以说、这在现实中不能持续发生。 它们通常是线圈的开关电压尖峰(以微秒为单位)、通过切换 I 表示 OUTx 上输出电压的 PWM 电流调节切换。
此致、Murugavel