Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, MCF8329HS
器件型号: MCF8329HS-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HS
您好 TI。
最近、我使用 MCT 旋转电机、转速约为 4200rpm。
现在、我想使用 MCF 来获得更高的效率、但速度更低。 目前约为 3800rpm。 但过调制有助于达到 4200。 如何检查过调制实际上是否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, MCF8329HS
器件型号: MCF8329HS-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HS
您好 TI。
最近、我使用 MCT 旋转电机、转速约为 4200rpm。
现在、我想使用 MCF 来获得更高的效率、但速度更低。 目前约为 3800rpm。 但过调制有助于达到 4200。 如何检查过调制实际上是否正常工作?
你(们)好
SmartTune 常见问题解答链接: (+)【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛
谢谢、此致
Venkatadri S.
电机规格 :

280kV
最大转速 4500rpm
14 个极点
71 m Ω
电感 LQ ~5uH
两种方法 :
16:46:10:463 |:检测到故障。
16:46:7:970 |:速度环路调谐完成
16:46:3:614|:检测到故障:controller_fault、hw_lock_limit
16:44:14:203 |:建议的 PWM 频率为 60 kHz
16:43:45:241 |: SmartTune 已启动。 smartTune 正在运行时、请勿修改任何内容。
16:40:20:453 |:读取失败。 请再次点击“重新生成配置“
16:39:36:23|:建议的 PWM 频率为 60kHz
16:39:6:440 |: SmartTune 已启动。 smartTune 正在运行时、请勿修改任何内容。
16:21:53:161 |:检测到故障。
16:21:50:612 |:速度环路调谐已完成
16:21:44:227 |:检测到故障:controller_fault、hw_lock_limit
16:19:58:241 |:推荐的 PWM 频率是 60 kHz
16:19:27:517 |: SmartTune 已启动。 smartTune 正在运行时、请勿修改任何内容。
16:13:22:59|:检测到故障:controller_fault、DCBus_under_voltage
常见问题解答 :
是的、我阅读了该文档。
你(们)好
谢谢、此致
Venkatadri S.
R 是相间阻抗
L 是 Lq
我在 4 月 8 日的消息中分享了智能调优的 json
您建议将电流限制设置为 20A。 未出现硬件锁定限制、转速在 3500rpm 处饱和。
将速度限制更改为 25A 后、电机高速失去同步。
在 23A 处出现硬件锁定限制

检查一下我的电流 PI 增益计算吗?
你(们)好

谢谢、此致
Venkatadri S.