This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:电机输出端高频

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637995/drv8839-high-frequency-at-motor-outputs

器件型号: DRV8839

您好:

我们将 DRV8839 用作 125kHz 电感式 RFID 天线的全桥驱动器;请参阅随附的原理图。

在辐射发射测试期间、我们检测到频率为~46MHz、92MHz 等(最高 300MHz) 的)的杂散信号;请参阅频谱屏幕截图。 我们也可以使用示波器在驱动器输出端看到它们。

据我所知、这些频率来自 DRV8839 的内部振荡器或内部电荷泵。

您能否提出如何消除电机输出中这种高频干扰的建议?

image.png

image.png

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我有时间回顾一下、我会在一天或两天内回复您。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8839 包含一个内部振荡器和电荷泵、可为 N 沟道 MOSFET 生成栅极驱动电压[1]。 ~内部开关电路很可能是 Δ Σ 46MHz 基波及其在 92MHz、138MHz 等处谐波的来源  

    有助于缓解的一个建议步骤是添加一些输出滤波。  我建议 在 DRV8839 和天线之间为每条输出线路 (OUT1、OUT2) 串联一个 LC 低通滤波器或铁氧体磁珠。 这应该有助于干净地通过 125kHz、同时衰减~1–5MHz 以上的所有噪声。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们尝试了 简单的 RC 低通滤波及其效果。