This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:如何使用 STM32(绕过板载 MSP430)直接从 MCF8329A EVM 读取 SOx 电流反馈?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639197/mcf8329a-how-to-directly-read-sox-current-feedback-from-mcf8329a-evm-using-stm32-bypassing-onboard-msp430

器件型号: MCF8329A

您好、
我正在使用 MCF8329A EVM、但通过外部 STM32 MCU 进行控制。
我想绕过板载 MSP430 并阅读 电流反馈 (SOx/CSA_OUT) STM32 ADC 中。

请您澄清一下:

  1. EVM 上的哪个引脚或测试点提供 CSA_OUT/SOx 信号?
  2. 隔离/绕过 MSP430 需要进行任何跳线设置?
  3. 将引脚 33 配置为之后 CSA_OUT 、ADC 读数几乎保持不变。 是否需要任何额外的寄存器配置?

谢谢、
Anirudh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniruddha:

    请移除将 DACOUT/SOX/SPEED_ANA 网络连接 到 DACOUT_SPEED_ANA 网络的跳线 J9.15、 然后从下图中突出显示的测试点 (DACOUT/SOX/SPEED_ANA) 引出 SOx 连接。

    能否共享  通过 ADC 读取的 DACOUT/SOX/SPEED_ANA 信号的示波器捕获?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以通过 DEVICE_CONFIG1 寄存器配置引脚 32、即 DACOUT/SOx。
    请注意、SOx 输出不会被滤波、会承载开关频率。 可以使用 RC 滤波器对此进行过滤以获得可读值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.