This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251AEVM:以菊花链形式连接并绕过板载 MSP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640000/drv8251aevm-daisy-chain-and-bypassing-the-on-board-msp

器件型号: DRV8251AEVM
主题: DRV8251A 中讨论的其他器件

大家好、E2E 专家:

是否可以用菊花链形式连接 4 个 EVM 模块并通过串行方式与它们进行通信? 我的应用需要控制 4 组输出信号。

如果我可以绕过板载 MSP、我应该能够控制从 ESP 到 4 个单独 EVM 的 4 组 PWM 信号。

根据在线提供的信息、似乎可以绕过板载 MSP。

您是否有任何有关如何执行该操作的文档?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“480323" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640000/drv8251aevm-daisy-chain-and-bypassing-the-on-board-msp

    我的应用需要控制 4 组输出信号。

    如果我可以绕过板载 MSP、我应该能够控制从 ESP 到 4 个单独 EVM 的 4 组 PWM 信号。

    根据在线提供的信息、似乎可以绕过板载 MSP。

    您是否有任何有关如何执行该操作的文档?

    [/报价]

    您可以 从 EVM 上移除所有 0Ω 跳线电阻器、以将 DRV8251A 与板载 MSP430 MCU 隔离。 请参阅下面的。

    是否可以将 4 个 EVM 模块以菊花链形式连接并通过串行方式与它们进行通信? [/报价]

    DRV8251A 不支持任何形式的串行通信。 它仅使用 GPIO 控制。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    移除 6 个电阻是否也会禁用 Vref 电位器?  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 如果您只想保留 VREF 电位器、可使 0Ω 保持 连接状态。  

    此致、Murugavel