This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:H 桥驱动器的引脚波形抖动具有重影问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM, DRV8706-Q1, CSD18512Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639719/drv8706-q1-the-pin-waveform-jitter-of-the-h-bridge-driver-has-ghosting

器件型号: DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706S-Q1EVMCSD18512Q5B

您好:
使用 DRV8706 时、客户的终端会出现振动噪声。 初步分析表明、这是由 GH 引脚上的波形抖动引起的。 请协助分析和解决问题
电流配置为 20kHz、5%占空比和 1us 死区时间。 调整频率的问题与占空比相同、即使移除 MOSFET、该问题仍然存在
MCU 和驱动器的 PWM 波形不会抖动


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    使用 DRV8706 时、客户的终端会出现振动噪声。 初步分析表明、这是由 GH 引脚上的波形抖动引起的。 请协助分析和解决问题
    电流配置为 20kHz、5%占空比和 1us 死区时间。 调整频率的问题与占空比相同、即使移除 MOSFET、该问题仍然存在
    MCU 和驱动器的 PWM 波形不会抖动

    您能分享负载信息、这是否是一个有刷直流电机、最终应用是什么?  

    您提到了 20kHz、5%占空比、死区时间为 1us。 请分享输出波形和 GH 引脚波形。 根据 IDRIVE 和 TDRIVE 设置、5%的占空比可能无法正确输出。 压摆率 SR 会限制最小可用占空比。 20kHz 是 50 μs 周期。 5%占空比为 2.5 μs 。 SR 必须更快 才能支持 tRISE + tFALL + tDEAD < 2.5 μs、才能在 20kHz 下正确输出 5%占空比。 占空比> 10%时会发生什么情况?

    输出中的抖动或抖动可能不高于 100ns 几个值。 这不应在有刷直流电机或螺线管驱动应用中引起任何振动噪声。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

       该工程涉及有刷 直流电机来控制电动门、但在悬停条件下会产生噪声
    上一个视频展示了 GH 引脚的波形、当占空比超过 10%时不会出现噪声。 但是、GH 引脚的波形也表现出抖动
    目前、我们发现 GH 波形具有抖动、而 GL 波形没有抖动。 这种现象是否正常?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的更新。

    该项目涉及一个 控制电动门的有刷直流电机、但在悬停状态下会产生噪音

    GHx 和 SHx 处的 PWM 驱动信号抖动是由内部展频和输入数字同步器引起的正常行为。 几百 ns 抖动不会导致任何可闻噪声。 PWM 驱动时输出抖动为预期行为且正常。  

    您提到、当占空比超过 10%时不会出现噪声。 您可以观察到 GHx 或 SHx 上 PWM 边沿的抖动仍然相同。 这样可以告诉我、您提到的噪声可能是由于输出的压摆率造成的。   

    就像我之前提到的、“您提到了 20kHz、5%占空比、死区时间为 1us。  请分享输出波形和 GH 引脚波形。 根据 IDRIVE 和 TDRIVE 设置、5%的占空比可能无法正确输出。 压摆率 SR 会限制最小可用占空比。 20kHz 是 50 μs 周期。 5%占空比为 2.5 μs 。 SR 必须更快 才能支持 tRISE + tFALL + tDEAD < 2.5 μs、才能在 20kHz 下正确输出 5%占空比。 占空比> 10%会发生什么情况?“。 您能否尝试增大 IDRIVE 电流设置并看看最小可闻无噪声占空比是否得到改善? 如果可能、请共享存在噪声(< 10%占空比)和无噪声(20%占空比)时的 PWM 输出波形以进行分析。  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

    非常感谢您的答复

    关于 GH 引脚抖动的原因、您能否回复此电子邮件? 我需要向客户解释。 我的电子邮件是:ezuxsh@126.com
    关于噪声问题、电机工程师还进行同步分析、电流驱动电流为 40mA

    附加了占空比波形。 如果有任何不合理的方面、请告知我们

    此致、 David

    e2e.ti.com/.../Duty-cycle-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    关于 GH 针脚抖动的原因、您能否回复此电子邮件? 我需要向客户解释。 [/报价]

    从 E2E 帖子中发送电子邮件或获取电子邮件地址违反我们的公司政策。  请参阅下面的答案。  

    IN1/EN 和 IN2/PH 输入具有内置抗尖峰脉冲功能、也可以以数字方式将输入 PWM 边沿与内部 14.25MHz 数字振荡器同步。 输入 PWM 的频率要低得多、因此其边沿通常与内部数字振荡器时钟边沿异步。 同步器时序和传入 PWM 边沿之间的这种差异将作为抖动进行观察。 我们所有的电机驱动器都是如此、这些电机驱动器都集成了 FET 驱动器和栅极驱动器。 以下 EVM 捕获显示了禁用 SSC 时预期的正常抖动、20kHz PWM。

    以下是使用具有 5%占空比 20kHz PWM 的 DRV8706S-Q1EVM 的捕获结果。 绿色迹线为 GH2、橙色为 GL2、黄色为 OUT1、2 (SH1、2) 差分。 IDRIVE 设置为 48mA。

    这是 10%占空比。

    这是占空比为 30%。

    这是使用反向 10%占空比电机 (GH1 和 GL1) 时的情况。

    占空比为 5%、从 48mA 更改为 16mA 的 IDRIVE 要低得多。 压摆率 SR 现在要低得多。 有 5%占空比时、电机不再运行。

    电机以 10%占空比 IDRIVE 16mA 运行。

    随附占空比波形。 如果存在任何不合理的方面、请告知我们

    迹线代表什么? 我认为输出是绿色的、什么是黄色(GHx?) 和蓝色(GLx?) 痕量? 您能分享一下原理图吗? 这些是相对于 GND 探测的吗? 我预计在 FET 导通时 GHx 会变为正。  

    20kHz 时的占空比为 10%、即 5 μs 导通时间。 波形看起来异常。

    20kHz 时的占空比为 30%、即 15 μs  导通时间。 波形看起来异常。 我没有看到 15 μs 准时。

    关于噪声问题、电机工程师还在进行同步分析、电流为 40mA

    问题:

    1. 测试使用了多大负载?  
    2. 是否组装或移除了 MOSFET 的示波器捕获图? 我们需要捕获 MOSFET 和电机负载捕获结果。
    3. 需要原理图进行审阅。
    4. 阐明了每个示波器迹线的作用。
    5. 共享使用的所有寄存器设置。
    6. 什么是 MOSFET、数据表?
    7. 在电机运行时需要输入波形。 IN1/EN、IN2/PH、SH1 和 SH2 全部四条迹线都显示了至少 4 个 PWM 周期、并以一个完整的 PWM 周期进行放大。 用于 5%、10%和 30%占空比。

    此致、Murugavel   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

    上面的蓝色是 GH、绿色是 GL、黄色是 SH。 它与接地无关、而是与电感负载电机相关。 如果我没有指定阻性负载的电阻

    MOSFET 的部分数据手册

    其他信息不能暂时提供、请理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您提供波形捕获信息。 GL 看起来异常。 在不查看原理图的情况下,我们无法进一步评论 — 需要从 DRV8706-Q1 到 MOSFET 的电路。 对于相同的占空比和 PWM 频率、您可以参考使用 EVM 和 120W 电机负载捕获的波形。 此问题特定于您的硬件。

    MOSFET 的部分数据可以。 这看起来很好、并且与我们 EVM 中使用的 MOSFET CSD18512Q5B 没有太大不同。  

    此致、Murugavel  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

    感谢您的答复。

    我们将首先分析硬件、然后在以后收集其他信息时再次咨询您

    此致、 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的。 硬件原理图必须遵循我们针对典型应用的建议。 重要的一点是直接连接驱动器的 MOSFET 连接 — 不得使用任何电阻或电容器来修改驱动信号。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

      感谢您的答复。 目前、电路由 GH 和 GL 组成、与 MOSFET 10R 串联、而 SH 直接连接到 MOSFET。

    此致、 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    目前、电路由 GH 和 GL 与 MOSFET 10R 串联、而 SH 直接连接到 MOSFET。

    这没关系。 而高侧漏极必须直接连接到 IC 漏极引脚。

    此致、Murugavel