This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231DSGR 上出现意外的 H 桥输出行为

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640999/drv8231-unexpected-h-bridge-output-behavior-on-drv8231dsgr

器件型号: DRV8231

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们正在评估 DRV8231DSGR 电机驱动器、并观察到 H 桥输出出现了异常行为。

在测试期间、当两个输入引脚都设置为逻辑低电平 (IN1 = 0 和 IN2 = 0) 时、我们预计输出将处于数据表中所述的高阻抗状态。 但是、在我们的设置中、这不会发生。

当我们对两个输出施加外部上拉电阻(10k Ω)时、电压会增加、但不会达到上拉电源电压。 这表明器件内部可能存在内部阻抗或泄漏路径。

测试条件:
VM = 24V
VR = 3.3V
ISEN 连接到 GND
所有其他引脚均根据数据表建议连接

我们测试了同一器件型号的多个器件、并观察到所有样片上都存在相同的行为。

您能否确认此行为是否符合预期、或者我们是否可能错过了其他配置要求或运行条件?

感谢您的支持。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问。

    请允许我们有时间进行回顾、我们将在一两天内回复。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是 DRV8231 的预期行为。 在这种情况下、Hi-Z 并不意味着悬空、仅意味着不会驱动 FET。

    对于您的第二个问题、是的、存在来自体二极管的固有漏电流、其中一些流经 ESD 保护电路。  

    如果我能回答您的问题、或者还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jason