This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:DRV8242 低‑μ A 侧电流检测:是否会使返回电流流经散热焊盘?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641412/drv8242-q1-drv8242-low-side-current-sensing-does-return-current-flow-through-the-thermal-pad

器件型号: DRV8242-Q1

您好、

我正在使用 DRV8242、希望在器件 GND 和系统 GND 之间使用分流器来实现低‑μ A 侧电流检测。

快速问题:

  1. 外露散热焊盘是否在内部以电气方式连接到 GND、还是仅散热‑μ A?
  2. 如果它连接到 GND、那么除了 GND 引脚外、H‑电桥是否返回流过散热焊盘的电流?
  3. 将散热焊盘直接连接到接地平面会绕过‑Ω 低侧分流器吗?
  4. 是否可以将散热焊盘连接到单独的铜岛(在分流器之后使用单个‑Ω 点连接)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Orlando、

    感谢您在这个论坛上发帖。  

    外露散热焊盘是否在内部以电气方式连接到 GND、或者是否仅热焊盘 ?

    内部未以电气方式连接到 GND。 它是仅导热金属凸片、与管芯孔直接机械连接。

    如果它连接到 GND、那么除了 GND 引脚外、H‑电桥是否返回流过散热焊盘的电流?

    不、不是。

    是否会通过低‑μ Ω 侧分流器将散热焊盘直接连接到接地平面?

    不、不是。

    是否可以将散热焊盘连接到单独的铜岛(在分流器之后进行单个‑μ F 点连接)?

    从电气角度而言、建议的最佳实践是将散热片连接到 GND。 请遵循数据表第  9.4.2 节“布局示例“中的建议。

    DRV8242-Q1 设计为高侧 FET 集成了电流检测功能、数据表中对此进行了说明。 使用外部低侧电流检测的目的是什么? 连接外部检测电阻将改变 FET GND(源极)电势、并可能影响驱动器和内部监测电路、例如过流保护。  即使外部分流器上的 100mV 峰峰值也可能会影响器件的运行。

    虽然您可以自由使用适合您的应用的东西、但不建议使用外部低侧。 如果您正在考虑使用它、则必须 在您的最后进行彻底评估  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    感谢您的答复。 我知道可以进行集成式电流检测。 但是、它可以在电流从漏极流向源极时测量电流、而不是反其道而行之、这就是我们考虑使用分流电阻器进行双向检测的原因。  

    在影响内部监控系统的情况下、是否只影响过流保护? 还是您预见到其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Orlando、

    但是、它可以测量电流从漏极流向源极时的电流、而不是反其道而行之、这就是我们考虑使用分流电阻进行双向检测的原因。  [/报价]

    请参阅下面的电流与 IPROPI 输出间的关系表示。 正如您提到的、检测仅在 HS-FET 上、每个半桥检测只能测量一个方向、即 HS-FET 的漏源极。 对于全桥配置、由于 DRV8242-Q1 使用高侧电流再循环、因此在电机正向、反向和电流再循环或 PWM 关闭期间、至少可以测量其中一个 HS-FET 电流方向。 从技术上讲、IPROPI 输出基于双向电流、只是它在两个方向上都显示正输出。 根据控制逻辑、您可以确定 其极性。

    当电桥处于 Hi-Z 或关断状态时、IPROPI 不会输出任何通过体二极管流动的电流。  

     您要使用低侧分流器测量的确切双向电流。 低侧分流器 也可能有一些限制。 此外、基于集成 ITRIP 的电流限制或调节需要内部电流检测。  

    内嵌式电流检测将真正在所有条件下测量双向负载电流、而不会影响驱动器的内部运行。

    如果内部监控系统受到影响、是否只影响过流保护? 或者您是否预见到其他问题?

    我们无法确定、因为该器件未进行表征或未打算与外部分流器配合使用。 概括来说、LS-FET 源极电势将受到影响。 必须使用电阻超低的分流器尽可能降低压降。 将压降保持在±100mV 是不错的。 这将使栅极驱动影响可以忽略不计、并且可以避免内部使用的任何握手。 如果您使用 LS-FET 电流分流电阻器、这还会将对 OCP 检测的影响降至最低。  

    此致、Murugavel   

    [/quote]