器件型号: DRV8245-Q1
您好的团队、
我们可以看到 SPI (P) 型号不提供 SLEEP 功能。

无论如何、如果我们可以拉低 VDD 引脚的电压、整个电流也非常低。

我想再次与您确认理解是否正确。 对于 SPI-P 型号、一旦引脚 VDD 为低电平、总消耗电流可能会非常低。 在某些方面、它等同于睡眠状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8245-Q1
您好的团队、
我们可以看到 SPI (P) 型号不提供 SLEEP 功能。

无论如何、如果我们可以拉低 VDD 引脚的电压、整个电流也非常低。

我想再次与您确认理解是否正确。 对于 SPI-P 型号、一旦引脚 VDD 为低电平、总消耗电流可能会非常低。 在某些方面、它等同于睡眠状态。
你好、 Jakeen、
感谢您在这个论坛上发帖。
[引述 userid=“697882" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642705/drv8245-q1-appplication-question无论如何、如果我们可以拉低 VDD 引脚的电压、整个电流也非常低。

我想再次与您确认理解是否正确。 对于 SPI-P 型号、一旦引脚 VDD 为低电平、总消耗电流可能会非常低。 在某些方面、它等同于睡眠状态。
[/报价]这是合理的假设。 VDD 为器件的内部模块供电。 如果 VDD 为 0V、则不会为内部数字块供电、器件功耗将非常低。
此致、Murugavel
您好、
在低侧负载的独立模式下、它表明我们可以检测到关闭状态下的短路故障。 我认为这种短语只意味着 VM 短路? 在这种情况下、无法检测到 GND 短路。 正确吗?
是的、正确。 无法区分输出接地短路与连接到 GND 的电机负载。 此外、当负载连接到输出并且输出端发生 VM 短路时、即使禁用输出、负载也会通电。
[报价 userid=“697882" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642705/drv8245-q1-appplication-question/6334224 ]我想使用 DRV8245 SPI (S) 型号。 然后、我 提供了 6 个可选 IO 控制。 无论如何、如果我仍想使用 nFault 引脚、如何处理外部上拉电阻器? 因为 VDD 由内部电源生成。 是否可以为 VCC 使用外部电源? 与 VM 电源相比是否有序列要求?“S"型号“型号在引脚上没有提供内部 VDD。 请参阅数据表中的以下信息。 它也没有 VCC 输入。 仅使用 VM 电源轨。 此器件没有电源时序要求。

此致、Murugavel