This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:应用问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642705/drv8245-q1-appplication-question

器件型号: DRV8245-Q1

您好的团队、

我们可以看到 SPI (P) 型号不提供 SLEEP 功能。

image.png

无论如何、如果我们可以拉低 VDD 引脚的电压、整个电流也非常低。

image.png

我想再次与您确认理解是否正确。 对于 SPI-P 型号、一旦引脚 VDD 为低电平、总消耗电流可能会非常低。 在某些方面、它等同于睡眠状态。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jakeen、

    感谢您在这个论坛上发帖。

    [引述 userid=“697882" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642705/drv8245-q1-appplication-question

    无论如何、如果我们可以拉低 VDD 引脚的电压、整个电流也非常低。

    image.png

    我想再次与您确认理解是否正确。 对于 SPI-P 型号、一旦引脚 VDD 为低电平、总消耗电流可能会非常低。 在某些方面、它等同于睡眠状态。

    [/报价]

    这是合理的假设。 VDD 为器件的内部模块供电。 如果 VDD 为 0V、则不会为内部数字块供电、器件功耗将非常低。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、 DRV8245 采用 QFN 封装。 是不是可湿性 QFN?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 请参阅数据表中的以下信息。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在全桥模式下、我们可以在关断状态下检测 GND 短路和 VM 短路。

    在低侧负载的独立模式下、我们可以在关断状态下检测短路故障。 我认为这种短语只意味着 VM 短路? 在这种情况下、无法检测到 GND 短路。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 DRV8245 SPI (S) 型号。 然后、我  提供了 6 个可选 IO 控制。  无论如何、如果我仍想使用 nFault 引脚、如何处理外部上拉电阻器? 因为 VDD 由内部电源生成。 是否可以为 VCC 使用外部电源? 与 VM 电源相比是否有序列要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在低侧负载的独立模式下、它表明我们可以检测到关闭状态下的短路故障。 我认为这种短语只意味着 VM 短路? 在这种情况下、无法检测到 GND 短路。 正确吗?

    是的、正确。 无法区分输出接地短路与连接到 GND 的电机负载。 此外、当负载连接到输出并且输出端发生 VM 短路时、即使禁用输出、负载也会通电。

    [报价 userid=“697882" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642705/drv8245-q1-appplication-question/6334224 ]我想使用 DRV8245 SPI (S) 型号。 然后、我  提供了 6 个可选 IO 控制。  无论如何、如果我仍想使用 nFault 引脚、如何处理外部上拉电阻器? 因为 VDD 由内部电源生成。 是否可以为 VCC 使用外部电源? 与 VM 电源相比是否有序列要求?

    “S"型号“型号在引脚上没有提供内部 VDD。 请参阅数据表中的以下信息。 它也没有 VCC 输入。 仅使用 VM 电源轨。 此器件没有电源时序要求。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、我认为可以使用外部 3.3V 或 5V 电源轨作为引脚 nFAULT 上拉电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 通常情况下、它是 MCU Vcc 电源轨、因此与用于读取 nFAULT 状态引脚的 GPIO 的逻辑高输入电平相匹配。 这个电压可以是 3.3V 或 5V、具体取决于您的系统。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    请参阅下面的模块。

    DRV8245 必须在低于正常情况下正常工作。 无论如何、下面会有这样一个测试用例。 我想知道 DRV8245 是否会在此测试用例中被烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不得使用此测试用例。 它会损坏 DRV8245、还会因短路和潜在的高电流而面临火灾风险。 谢谢你。

    此致、Murugavel