This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:DRV8220 故障分析

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642767/drv8220-drv8220-failure-analysis

器件型号: DRV8220

您好、

我正在回顾一位定制器件的设计、其中使用 DRV8220DRLR 来驱动 12V 直流电机。

在一些生产批次中、DRV8220 器件在封装中间最终会出现小孔时会出现故障。

通常、我怀疑 VM 电源轨上没有足够的大容量电容导致出现过压情况。

我的问题是:估算所需 C_BULK 的经验法则是什么? 我想这与电机电压有关吗? 当前? 有何影响?

我的额外问题是:除了具有足够的大容量电容外、是否还能在 VM 上添加 TVS?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    我的问题是:估算所需 C_BULK 的经验法则是什么? 我想这与电机电压有关吗? 当前? 电感?

    请参阅该应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf。  

    ]我的奖金问题是:除了具有足够的大容量电容外、还能在 VM 上添加 TVS 吗?

    是的、可以。 在 VM 上或在每个 OUTx 至 GND 上、具体取决于电压尖峰的源极节点以减轻这些影响。  

    此致、Murugavel