Other Parts Discussed in Thread: DRV8220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8220
您好、
我正在回顾一位定制器件的设计、其中使用 DRV8220DRLR 来驱动 12V 直流电机。
在一些生产批次中、DRV8220 器件在封装中间最终会出现小孔时会出现故障。
通常、我怀疑 VM 电源轨上没有足够的大容量电容导致出现过压情况。
我的问题是:估算所需 C_BULK 的经验法则是什么? 我想这与电机电压有关吗? 当前? 有何影响?
我的额外问题是:除了具有足够的大容量电容外、是否还能在 VM 上添加 TVS?
感谢你的帮助。