This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A-Q1:支持电机稳定运行的请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633467/mct8316a-q1-support-request-for-stable-motor-operation

器件型号: MCT8316A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HSMCT8329A

尊敬的 TI 专家:

 

我们正在开发无传感器无刷电机、室温下的主要规格如下。

-室温下的额定功率:25 瓦

-驱动电压:9-16V

- KE:1.3V/krpm

-额定电流: 6000rpm

- 12 极对

由于轴承在这种情况下使用、因此在低温下负载扭矩迅速增加、无法启动。

 

无法启动的症状包括:

-您可以对齐。

-然后我们开始使用 OpenLoop。

  但在初始设置中、电机会失步、因为电机无法跟上配置的速度变化。

 

- 然后我们使用了宽松的 OL_ACC_A1 , OL_ACC_A2 尽可能,但在时间的手软,电机停止,因为它无法移动到适当的状态。

 

-我们确认了在切换转换时观察到反电动势引起的 FG。

  我们还将 OL_DUTY 和 OL_LIMIT 增加到最大值、但情况没有改变。

 

我们需要您的支持/建议才能成功完成移交。

 

请查找随附的配置文件(可使用文本工具打开)作为参考、这会导致电机在低温下失步。

我了解了电流寄存器设置  

谢谢、此致

setting.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您分享详细信息、我将对此进行研究并在明天作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “您的第一次 回答已经过去 8 天了。

    您能否提供相关的最新信息?

    如果不清楚如何解决此问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我很抱歉耽误了很长时间,因为我离开了个人假期。
    如果低温因固化而增加摩擦、则应应用以下选项。
    我没有扭矩要求数字、但可以想到几种方法:
    1. 以 20kHz 的频率运行器件 — 这将减少纹波,并且可以提供稍高的扭矩。
    2. 使用 BEMF 积分方法而非 ZC 方法。
    3. 启动方法:IPD 或双对齐。 IPD 将准确地找到位置、开环驱动将有效。 如果由于电机结构而有任何缠绕扭矩、双对齐将有所帮助。
    目标是实现成功启动。 检查切换时的 FG 和相电流频率。
    尝试选项 1 和 3、然后我们将了解 BEMF 方法

    如果负载扭矩要求超过 7A、则建议考虑使用 MCT8329A 或基于 FOC 的解决方案 MCF8329HS。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您还有其他问题吗?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.