Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS, MCT8329A
器件型号: MCT8316A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HS、 MCT8329A
尊敬的 TI 专家:
我们正在开发无传感器无刷电机、室温下的主要规格如下。
-室温下的额定功率:25 瓦
-驱动电压:9-16V
- KE:1.3V/krpm
-额定电流: 6000rpm
- 12 极对
由于轴承在这种情况下使用、因此在低温下负载扭矩迅速增加、无法启动。
无法启动的症状包括:
-您可以对齐。
-然后我们开始使用 OpenLoop。
但在初始设置中、电机会失步、因为电机无法跟上配置的速度变化。
- 然后我们使用了宽松的 OL_ACC_A1 , OL_ACC_A2 尽可能,但在时间的手软,电机停止,因为它无法移动到适当的状态。
-我们确认了在切换转换时观察到反电动势引起的 FG。
我们还将 OL_DUTY 和 OL_LIMIT 增加到最大值、但情况没有改变。
我们需要您的支持/建议才能成功完成移交。
请查找随附的配置文件(可使用文本工具打开)作为参考、这会导致电机在低温下失步。
我了解了电流寄存器设置
谢谢、此致