This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:PLS 帮助审阅原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638523/drv8311-pls-help-review-schematic

器件型号: DRV8311

您好的团队、

您能帮助查看 DRV8311 原理图吗? 感谢 DRV8311.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请移除以下电容器

    VIN_AVDD ON 需要电容器连接到 AGND 而不是 PGND

    请记住、AVDD 不能用于 使器件 退出睡眠模式

    仅当 nSLEEP 为高电平时、AVDD 才有效

    另外、请避免在电阻分压器电路中使用 AVDD。

    这可能会导致 AVDD 上的电流消耗过高

    并确保仅组装其中一个电阻器

    此致、

    Yara