请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8899-Q1
您好、专家
以下两个部分。 它们似乎是相互冲突的。 谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8899-Q1
您好、专家
以下两个部分。 它们似乎是相互冲突的。 谢谢


尊敬的 Jay:
下表有一个拼写错误。 这不是最大值、它必须处于最小值位置。 我们正在更新数据表、并将在网络上发布。

下面的也有一个拼写错误。 我们正在更新数据表、并将在网络上发布。

如果 SCLK 脉冲多于要求的脉冲或缺少 SCLK、即使 nSCS 为低电平、将如何 分配 SPI_ERROR?
一个 SPI 帧的 SCLK 大于 16 或小于 16 都将触发 SPI_ERROR 标志。 谢谢你。
此致、Murugavel