This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:有关 SPI 的问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1643273/drv8899-q1-question-about-spi

器件型号: DRV8899-Q1

您好、专家

以下两个部分。 它们似乎是相互冲突的。 谢谢

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另一个问题:

    预计 SCLK 脉冲数将超过所需的数量、或者缺少 SCLK(即使 nSCS 为低电平)、将 分配什么 SPI_ERROR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    下表有一个拼写错误。 这不是最大值、它必须处于最小值位置。 我们正在更新数据表、并将在网络上发布。  

    image.png

    下面的也有一个拼写错误。  我们正在更新数据表、并将在网络上发布。  

    如果 SCLK 脉冲多于要求的脉冲或缺少 SCLK、即使 nSCS 为低电平、将如何 分配 SPI_ERROR?

    一个 SPI 帧的 SCLK 大于 16 或小于 16 都将触发 SPI_ERROR 标志。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel  

    我有一些 SPI 时序规格问题。 下面是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    请参阅下图。 我们也会在下一个数据表修订版中介绍这一点。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel  

    感谢您的答复。 何时可以发布新版本的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    更改正在进行中、将在未来几周内提交发布。 发布过程可能需要几周的时间。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel  

    好的、谢谢