This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:电流分流放大器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642148/drv8305-current-shunt-amplifiers

器件型号: DRV8305

您好专家、

SLA、SLB 和 SLC 连接到分流器、然后连接到 GND。 分流器上的压降电压由 SP1 和 SN1 进行测量。

运行电机时 SO1 的输出电压 RMS 值为 2.52V

 

电机运行期间 SO1 输出电压的 RMS 值为 2.54V

k 添加到:

2.54 = 2.52  - 40*(SN1-SP1)

0.02/40 = SP1-SN1 => SP1-SN1 = 0.0005V

这意味着、分流电阻上的压降电压为 0.5mV、然后分流电阻为 1m Ω、然后电流为 0.5mV/1m Ω= 0.5A。 这是不正常的。

在进行精确计算时、我遗漏了哪些内容吗? 请告诉我。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您帮助我通过分流器测量电流、我将非常感谢。

    此致 Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您为什么把 Vo 设置为 2.52。 VO 是您需要解决的问题。 您可以找到 Vo 输出在不同电流电平下的预期值。

    SP-SN 会根据电流而变化(电阻器压降)

    谢谢、

    Joseph