Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8251A, DRV8231A
器件型号: DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8251A、 DRV8231A
尊敬的专家:
‑DRV8870 的电流‑限制功能、数据表仅将运算放大器的范围指定为 9.4V 至 10.4V、 但未提供比较器的精度。 该‑器的失调电压是多少、它对电流限制精度有多大影响?
假设我们忽略外部 Rsense 和 Vred 的精度、那么芯片内部 I_trip 可以达到什么精度? 谢谢!