Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM
器件型号: DRV8214
以下是两个图像、IPROPI 引脚输出为红线。 记录的两个响应来自使用的同一电路。 其中一个是最大 IPROPI 电压为 43mV、另一个是 490mV。 我无法理解的是、我将使用同一个电路获得两种不同的最大电压响应、连接到 IPROPI 引脚然后接地的 1.5k Ω 电阻器以及与电阻器并联的 1nF 电容器。
我不使用 DRV8214EVM、我使用自己的定制 PCB、其中我刚刚细分了 IC 的所有引脚、然后添加了其他元件、如电阻器、电容器等 电机与我的电路一起运行、RC OUT 为每个输出电流脉冲提供脉冲输出、现在唯一的问题是 IPROPI 引脚的电压范围是增大或减小、我无法理解原因。