器件型号: DRV8363-Q1
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我对 DRV8363QRGZRQ1 数据表中的图像有疑问:
如果 Vgvdd 降至 Vgvdd_UVLO 以下、寄存器是否会复位?
存在一个问题、即由于存在 EMS、Vgvdd 可能会瞬间降至 Vgvdd_UVLO 以下、然后恢复到其原始电压。
在这种情况下、DRV8363QRGZRQ1 寄存器将在电机运行时保持复位状态、这会造成安全危险。

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8363-Q1
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我对 DRV8363QRGZRQ1 数据表中的图像有疑问:
如果 Vgvdd 降至 Vgvdd_UVLO 以下、寄存器是否会复位?
存在一个问题、即由于存在 EMS、Vgvdd 可能会瞬间降至 Vgvdd_UVLO 以下、然后恢复到其原始电压。
在这种情况下、DRV8363QRGZRQ1 寄存器将在电机运行时保持复位状态、这会造成安全危险。

此致、
Danilo
您好:
我刚刚执行了相同的测试、但无法复制您的结果。
在我的设置中、我将 GVDD 从 12V 降低到 6V、没有任何问题。 然后、我一次开始降低 10mV、发现 GVDD_UV 故障发生、并且我写入的寄存器几乎立即在 5.54V 处复位。
我多次尝试此测试、并且始终看到相同的触发点以及多个器件 EVM。
我想可能还有另一个因素在这里发挥作用,你能确认 GVDD 实际上是 4V 吗?
谢谢、
Joseph