This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:如何优化步进电机驱动器参数? 转速过高时、电机无法运行。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1648096/drv8711evm-how-to-optimize-stepper-motor-driver-parameters-the-motor-cannot-run-when-the-speed-is-too-high

器件型号: DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8711

DRV8711 应用 Overview.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您发送编修。

    我查看了步进电机数据表 — 请参阅以下有关其在 24V 电源供电下的转速与扭矩输出间的关系的信息。 根据制造商的数据、1000RPM 时的输出扭矩约为 10RPM 时扭矩的 1/3。  

    原理图看起来正常、配置看起来正常。  我们需要查看 200RPM、300RPM、600RPM 和 1000RPM 下步进线圈的电流波形以供进一步评论。

    应用的加速度曲线是否与制造商驱动程序完全相同? 我们能否比较 DRV8711 驱动器与制造商步进驱动器(两者均以 24V 电压运行且线圈电流设置为 5A)的电机线圈电流波形? 您能否提供制造商的步进驱动器器件型号? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Motor-phase-current-waveform.docx

    随附了 200rpm、300rpm 和 600rpm 时的电机相电流波形图。
    修改 DRV8711 寄存器配置并实施加速/减速控制后、电机现在可以稳定地以高达 600rpm 的转速运行。 但是、当转速增加到超过该值时、电机无法驱动负载、并出现明显的失步。
    您能否查看这些波形、并就我们还可以进行哪些优化来提高高速性能提供建议? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的跟进。  

    [quote userid=“700443“ url=“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1648096/drv8711evm-how-to-optimize-stepper-motor-driver-parameters-the-motor-cannot-run-when-the-speed-is-too-high/6355733
    随附了 200rpm、300rpm 和 600rpm 时的电机相电流波形图。
    修改 DRV8711 寄存器配置并实施加速/减速控制后、电机现在可以稳定地以高达 600rpm 的转速运行。 但是、当转速增加到超过该值时、电机无法驱动负载、并出现明显的失步。
    [/报价]

    请发送显示一个周期的放大电流波形、如以下代码片段所示、转速为 300RPM、600RPM 和 1000RPM。

    对于以下捕获、电流幅度是在较高速度下自动减小、还是固件更改扭矩寄存器值?

    要以更高的速度运行、您可以尝试将电流设置为 4A 而不是 5A、也可以尝试使用 3A 而不是 5A、看看您是否能够以高于 600RPM 的转速运行电机。

    此致、Murugavel