This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:故障间隙选项、DRVOFF 信号和 PWM 频率

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1647568/mct8316z-fault-clearance-options-drvoff-signal-and-the-pwm-frequency

器件型号: MCT8316Z

我对 MCT8316ZT 有一些问题。

对于 SPI 版本的 OVP、提供了一个“恢复“表。 例如、CLR_FLT 将被清除、但对于硬件版本、不提及恢复选项。

对于硬件版本的 OVP、nFAULT 引脚会发生什么情况? 是否重新编译?

对于硬件版本 MCT8316ZT、哪些故障会自动恢复?

 

运行电机的顺序是什么? 我们应该先给出 PWM 信号、然后将 DRVOFF 信号设置为低电平以运行电机、或者先将 DRVOFF 信号设置为低电平、然后提供 PWM 信号以运行启动电机。

什么是更好的选择?

 

SPI 版本在所提供的 PWM_100_DUTY_SEL 中提到了中的两个频率、0h = 20kHz、1h = 40kHz。

硬件版本有哪些选项? 我们能否在所有占空比下以 20kHz 至 50kHz 的不同频率运行芯片?

 

我看到、在启动时、nFAULT 引脚始终为低电平、当 DRVOFF 为高电平(禁用)时评估模块上的 LED 亮起为什么仅为电路板加电时 nFAULT 为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于 OVP:
    在硬件器件上、OVP 始终启用、并在 OVP 条件清除后自动清除。 ‑在基于 SPI‑的器件中、OVP 也会自动恢复、用户可以读取故障状态并通过发出 CLR_FLT 来清除标志。
    退出 OVP 条件后、nFAULT 也会恢复; ‑有关 nFAULT 状态、请参阅图 8‑43 “过压保护“。
    关于 DRVOFF:
    序列问题: 如您所见、当 DRVOFF 引脚驱动为高电平时、DRVOFF 将使输出驱动器 tri‑状态。 在这种情况下、器件控制逻辑无法驱动电机、器件看不到霍尔转换、而会引起故障。 因此、将 DRVOFF 引脚设置为低电平、然后开始驱动。
    FAULT‑LED‑在上电‑开时为低电平: 在某些情况下、可能存在速度命令(例如,模拟引脚为高电平)。 然后、器件尝试驱动电机、但 DRVOFF 栅极向电机提供电源、因此器件不会看到霍尔传感器转换。
    约 100% 占空比: 对于硬件、它是 20kHz 。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     该器件最高可达 200kHz、那么硬件器件在 200kHz 下可提供多少占空比?

    在硬件版本中、其他频率(如 40kHz)下的最大占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在任何频率下、占空比均可高达 100%、这同样适用于硬件/SPI 型号。
    要求是什么、是否存在任何问题?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-在图 8-54 位 4 中、对于 100%占空比、仅提及 20kHz 和 40kHz 的频率、但器件高达 200kHz。

    为什么只提到两个频率、该器件的电流高达 200kHz

    2 — 在第 8.3.12.1 页 49 所述的以下内容

    在 H/W 型号 MCT8316ZT 中、PWM 内部时钟设置为 20kHz。 图 8-38 展示了占空比为 100%时的运行情况。由于器件的工作频率高达 200kHz、因此为何不提及 20kHz、为什么不提及范围为 0 至 200kHz

    3-表 5-1 中的注释如下

    再循环固定为制动模式、100%占空比的 PWM 频率固定为 20kHz

    为什么仅提到 20kHz、该器件可在高达 200kHz 的频率下使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 当器件以 100% 占空比运行时、内部计时器将没有可用的边沿。 因此、  提供了一个 20kHz/40kHz 的内部计时器作为 PWM 周期的时间同步。 对于最终用户、这不会产生任何影响、因为 100% 占空比没有边沿。 占空比降至低于 100%后 、内部同步停止并立即与外部 PWM 源同步。
    2. 我希望第一个问题的答案也能澄清这一点。
    3. 我希望第一个问题的答案也能澄清这一点。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.