Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
器件型号: DRV8323
尊敬的团队:
您能帮助检查客户的以下问题吗? 谢谢。
- 当 VREF 由 3.3V 供电且没有 VM 时、ENABLE 会被拉至高电平、DRV8323 是否会导通某些引脚? 这种情况下是否存在泄漏问题?
- 当 VREF 由 3.3V 供电且没有 VM 时、ENABLE 会被拉至低电平、DRV8323 是否会在内部打开某些引脚? 这种情况下是否存在泄漏问题?
- 当使能保持低电平时、VREF 和 VM 是否有电源序列要求? 是的、哪一个应该先通电?
- 我们的应用有一个事故条件是: VREF & VM & ENABLE 同时打开, INHA & INLB 被控制器拉至高电平,CAL(DRV8323 输入引脚)也被外部电路意外拉至高电平 ,我们没有看到 DRV8323 上的损坏,但这种情况导致外围电路损坏。 您是否对损坏路径有任何想法?
- 为了缓解条件 4 ,我们想修改设计: VREF & ENABLE ON、VM OFF、CAL 不会被拉高,但是由于控制器的限制,INHA & INLB 此时会是高电平,这种情况有什么问题? 尤其是在这种情况下、IO 失控导致的风险。
此致、
Terry