This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:应用问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1644151/drv8323-application-questions

器件型号: DRV8323

尊敬的团队:

您能帮助检查客户的以下问题吗? 谢谢。

  1. 当 VREF 由 3.3V 供电且没有 VM 时、ENABLE 会被拉至高电平、DRV8323 是否会导通某些引脚? 这种情况下是否存在泄漏问题?
  2. 当 VREF 由 3.3V 供电且没有 VM 时、ENABLE 会被拉至低电平、DRV8323 是否会在内部打开某些引脚? 这种情况下是否存在泄漏问题?
  3. 当使能保持低电平时、VREF 和 VM 是否有电源序列要求? 是的、哪一个应该先通电?
  4. 我们的应用有一个事故条件是: VREF & VM & ENABLE 同时打开, INHA & INLB 被控制器拉至高电平,CAL(DRV8323 输入引脚)也被外部电路意外拉至高电平 ,我们没有看到 DRV8323 上的损坏,但这种情况导致外围电路损坏。 您是否对损坏路径有任何想法?  
  5. 为了缓解条件 4 ,我们想修改设计: VREF & ENABLE ON、VM OFF、CAL 不会被拉高,但是由于控制器的限制,INHA & INLB 此时会是高电平,这种情况有什么问题? 尤其是在这种情况下、IO 失控导致的风险。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    有人能帮你看看这个吗? 谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    1.没有 VM 时、器件不会通电、不会驱动任何引脚。 当使能为高电平时、由于使能引脚的内部下拉电阻器、可能会有一些很小的漏电流(几 uA)。 我们预计这在应用中可以忽略不计

    2.没有 VM 时,设备不会通电,因此不会打开任何引脚。 这种情况下不存在泄漏问题。

    3. VREF 和 VM 电源不需要电源序列。

    4、应用程序是电机吗? 如果 INHA 和 INLB 为高电平、将有一条从高侧 A MOSFET 到负载/电机、再到低侧 B 的 GND 的路径。这不会损坏驱动器、并且是常规运行期间的典型用例。 您能否提供有关所发生损坏的更多信息?

    5.如果 VM 关闭,将不会对任何输入做出响应。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    关于 3xPWM 模式和 6xPWM 模式、它们是否都支持自动死区时间插入?

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是、3x 和 6x PWM 模式均支持器件死区时间插入。

    独立模式将是唯一不会插入死区时间的模式。

    谢谢、

    Joseph