Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
器件型号: MCF8329EVM
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我在 I2C 速度控制模式下使用 MCF8329A、并观察到配置的电流限制 (ILIMIT) 和测量的相电流之间不匹配的情况。
配置:
- 根据数据表缩放、BASE_CURRENT 设置为 0x333 (~30A)
- ILIMIT 配置为基极电流的百分比
观察结果(在相电流上使用 CRO 进行测量):
- ILIMIT = 15%(~4.5A)→测量值~6A
- ILIMIT = 20%(~6A)→测量值~8A
- ILIMIT = 30%(~9A)→测量值~8A–9A(观察到饱和)
问题:
- ILIMIT 是否在内部强制用作 峰值电 流限制而不是 RMS 电流?
- 由于消隐时间和控制环路延迟、预计电流过冲水平是多少?
- 观察到的较高电流是否由于 逐周期电流限制行为而导致?
- ILIMIT 是否对应于:
- 相电流峰值?
- 直流总线电流?
- 或内部调节的电流检测值?
- 在较高的 ILIMIT 值下、是否预计电流会由于 电压/占空比限制而饱和?
- 是否有建议的方法可用于:
- 精确测量与 ILIMIT 相对应的电流
- 校准 CRO 测量与内部电流检测
其他详细信息:
- 使用 CRO 直接在电机相位进行测量
- 电机在 I2C 输入速度控制模式下运行
您能否说明 ILIMIT 设置与实际可测量电流之间的预期关系、以及这种行为是否正常?
谢谢。此致、
Anirudh