Other Parts Discussed in Thread: DRV7308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV7308
您好团队:
我之前讨论的是 DRV7308 器件、看到这款器件真是令人印象深刻。 我想检查是否有提高此器件电流能力的选项。 我正在寻找适用于 270 VDC、 10 A (即 2700 W 电机驱动器)的器件。 电机将采用 PMSM、控制将基于 FOC。 电机的输出电压为 90Vrms 相电压和每相 10Arms 电流。 如果在此范围内没有任何偏差、您是否愿意针对该等级定制器件。
请您不要将此数据分享给其他成员。
此致、
Baikunthanath