This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:寻找额定电流更高的器件和增加电流的选项

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1652707/drv7308-looking-for-higher-current-rating-part-and-option-to-increase-the-current

器件型号: DRV7308

您好团队:

我之前讨论的是 DRV7308 器件、看到这款器件真是令人印象深刻。 我想检查是否有提高此器件电流能力的选项。 我正在寻找适用于 270 VDC、 10 A (即 2700 W 电机驱动器)的器件。 电机将采用 PMSM、控制将基于 FOC。 电机的输出电压为 90Vrms 相电压和每相 10Arms 电流。 如果在此范围内没有任何偏差、您是否愿意针对该等级定制器件。

请您不要将此数据分享给其他成员。

此致、

Baikunthanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baikunthanath:

    感谢您的提问! 我们一直在扩展产品系列以满足新市场的需求、面临的挑战是处于这些电流水平的热管理、因此、这可能需要基于半桥的解决方案和散热器。 您是否查看过 TI 的高压 GaN 半桥产品系列、看看是否有任何解决方案可以满足您的要求? 如果需要就路线图进行讨论、那么我建议联系与您合作的 TI FAE 以进行进一步讨论、因为这是一个公共论坛、因此我们能讨论的内容有限。

    此致、

    Anthony Lodi