Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8313
器件型号: DRV8312
主题: DRV8313 中讨论的其他器件
大家好、我正在从事一项设计、该设计涉及将 DRV8313 替换为 DRV8312。 我在 DRV8312 数据表中读到这条注释:“对于开关频率低于 10kHz 且不触发 BST_UVP 保护的应用、可以使用更大的自举电容器(例如,在 800Hz 运行时使用 1uF 电容器)“。
与该器件的规格相比、我们的应用频率非常低。 我们的标称工作频率为 5Hz。 这对于该器件是否值得关注? 规格中没有列出最小频率。 对于频率如此低的自举电容器、我是否需要高于 1uF? 对提高这一水平有何潜在影响? 我已经在 GVDD 和 GVDD_X 之间实现了 5 Ω 电阻器、并计划在每个 GVDD_X 引脚上使用 10 倍的自举电容。 远高于 10 μ F 将是布板空间的一大限制。