This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:自举电容器选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1652135/drv8312-bootstrap-capacitor-selection

器件型号: DRV8312
主题: DRV8313 中讨论的其他器件

大家好、我正在从事一项设计、该设计涉及将 DRV8313 替换为 DRV8312。 我在 DRV8312 数据表中读到这条注释:“对于开关频率低于 10kHz 且不触发 BST_UVP 保护的应用、可以使用更大的自举电容器(例如,在 800Hz 运行时使用 1uF 电容器)“。  

与该器件的规格相比、我们的应用频率非常低。 我们的标称工作频率为 5Hz。 这对于该器件是否值得关注? 规格中没有列出最小频率。 对于频率如此低的自举电容器、我是否需要高于 1uF? 对提高这一水平有何潜在影响? 我已经在 GVDD 和 GVDD_X 之间实现了 5 Ω 电阻器、并计划在每个 GVDD_X 引脚上使用 10 倍的自举电容。 远高于 10 μ F 将是布板空间的一大限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从未见过如此低的工作频率、因此我实际上不确定此处建议的最佳电容值。

    此处的主要问题是确保自举电路能够 在驱动高侧所需的时间内保持电压。 一旦充电耗尽、就需要低侧导通来补充充电。 话虽如此、您可以对系统的电容值、放电时间和 PWM 高侧导通时间进行一些计算、以便更好地了解应如何确定电容值。

    谢谢、

    Joseph