This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:频率测量问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1652256/mcf8329a-q1-question-about-frequency-measurement

器件型号: MCF8329A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户对频率测量有疑问。

客户测试了如何测量 I2C 和使用示波器的相电流频率。

 

#条件 1 :最大负载电流 (1.2A)

输入电流:42V

相电流:280mA(峰峰值)

I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz

使用示波器的当前相位频率: 59Hz

 

#condition 2:半负载电流 (0.6A)

输入电流:42V

相电流:200mA(峰峰值)

I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz

使用示波器的当前相位频率: 63Hz

 

#condition 1:无负载电流 (0A)

输入电流:42V

相电流:100mA(峰峰值)

I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz

使用示波器的当前相位频率: 64Hz

 

如您所见、负载电流越大-> I2C 和示波器之间的测量差越大。

您能检查一下为什么会出现这种症状吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    通过 I2C 接口读取的电机相电流是瞬时的、因此该值取决于从器件读取相电流的具体时刻。 因此、不应将该值直接与示波器测量的电机相电流值进行比较。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    感谢您的支持。

    我理解您的说法。 但我认为问题是、在电流较高的情况下、差距更大。 但如果施加更少的负载、我可以看到差异减小。

    “你说什么?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase。

    是的、由于电流峰峰值值比峰峰值电流范围更大的较高负载条件下更低、因此在较轻负载条件下差异很小。 这是预期行为。

    谢谢、

    Dhinesh