Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8323, LMR16006
器件型号: DRV8323R
主题中讨论的其他器件: DRV8323、 LMR16006
您好、
与我的上一个主题“DRV8323R 栅极故障“相关、无应答锁定。
我们将进行驱动器栅极故障的探测和测试。
首先、我有一个问题:我在一篇文章中看到、在 105°C、司机的使用寿命是 100 000 小时。
请注意、对于该规格、PWM 的频率是多少?
我们的系统在 30kHz PWM 频率下工作。
电压测量没有给出任何线索、所有这些似乎都正常。
由于我们使用的 Idrive 非常小、因此电流测量很困难。
大约 50%的时间、三个顶部的 MOSFET 同时导通、因为我们系统的标称行为是电机在同一位置等待、电流非常低、以保持力。
可能是使用驱动器、因为我们这样做是不合适的?
正在进行的实验是使用具有 8kHz PWM 频率的 DRV8323。
我们的假设是、以最低频率工作将延长使用寿命、不是吗?
问题仍然存在、感谢您为我们提供建议。
此致
Alex