This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:驱动程序故障

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8323, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1650709/drv8323r-driver-failure

器件型号: DRV8323R
主题中讨论的其他器件: DRV8323LMR16006

您好、

与我的上一个主题“DRV8323R 栅极故障“相关、无应答锁定。

我们将进行驱动器栅极故障的探测和测试。

首先、我有一个问题:我在一篇文章中看到、在 105°C、司机的使用寿命是 100 000 小时。

请注意、对于该规格、PWM 的频率是多少?

 

我们的系统在 30kHz PWM 频率下工作。

电压测量没有给出任何线索、所有这些似乎都正常。

由于我们使用的 Idrive 非常小、因此电流测量很困难。

 

大约 50%的时间、三个顶部的 MOSFET 同时导通、因为我们系统的标称行为是电机在同一位置等待、电流非常低、以保持力。

可能是使用驱动器、因为我们这样做是不合适的?

 

正在进行的实验是使用具有 8kHz PWM 频率的 DRV8323。

我们的假设是、以最低频率工作将延长使用寿命、不是吗?

 

问题仍然存在、感谢您为我们提供建议。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    1.所有测试应在 20kHz PWM 下完成。

    2.我回顾了旧论坛文章,似乎您的驱动电流是极低的,导致非常长的导通和关断时间为您的 MOSFET。 我想知道 FET 的这些较长导通和关断时间实际上是否会随着时间的推移而降低性能、从而导致驱动器故障。

    在这些失败的情况下、是否对 MOSFET 本身进行了任何调查? 我想知道这些调查的结果会是什么。  

    首先、我猜测 MOSFET 最终会因热疲劳/栅极随着时间的推移而退化而出现故障。 从系统层面来看、DRV 器件实际上没有任何易失性。 它只是响应输入提供栅极电流。 但是、MOSFET 会受到较慢的开关周期的影响、这肯定会增加它们所承受的热应力。 我会尝试关于 FET 寿命和驱动电流的实验。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的回答。 因此、PWM 频率为 30kHz 时、使用寿命会缩短。

    是的、使用 Idrive P 10mA 和 Idrive N 20mA 时、驱动电流非常低。 但在此之前,我们使用了 IdriveP 60mA 和 idriveN 240mA ,故障似乎比现在更严重!

    对于每一个故障、我们都会测试 MOSFET、当我们更换驱动器时、它们都正常工作、因此到目前为止我们没有分析 MOSFET。

    我们继续以 10kHz PWM 频率进行测试、我们认为这可以降低故障率。

    另一个问题请:使用寿命规格的湿度水平是多少?

    谢谢、

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您提供更多信息。 是的、您可以测试 10kHz PWM 频率并查看是否观察到故障减少。

    我们没有湿度水平规格、但我想知道这是否是问题的根源?

    潜在的湿度积聚是否会导致 DRV 器件上的一些引脚间短路? DRV 器件上是否有树脂涂层、以保护引脚不受潮气影响? 如果您对此进行了测试、保护涂层是否可以解决问题?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的回答。

    我们在另一种高湿度、高环境温度的应用中看到、故障率甚至更高。

    另一个关键点:我们使用集成的 LMR16006。 因此、还有一个关于使用寿命规格的问题:此数据是否包括 DC/DC 转换器的同时运行?

    非常感谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、我建议使用某种树脂或灌封来保护系统免受潮气的影响。 这似乎是导致失败的直接原因。

    关于 LMR16006、我认为您需要请负责该器件的团队确保器件在整个生命周期内正常运行。 您是否具体看到此 DC/DC 转换器有任何故障?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您的建议、我们就是这样做的。

    回到 LMR16006、我的问题是:当您在 105°C 为 DRV8323 提供 100000 小时的使用寿命时、LMR16006 是否处于活动状态?

    否、我们没有看到转换器出现任何故障、当 DRV8323 栅极输出发生故障时、转换器仍会工作。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、降压稳压器在使用寿命测试期间处于活动状态。

    谢谢、

    Joseph