This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生/女士
我的客户使用相对简单的 MCU 驱动电机。 他们目前的解决方案是 A4915。
客户的 MCU 不输出6步方波,仅输出1个 PWM。 我们建议客户参阅 DRV8323。 阅读完后,我们的客户认为 DR8323仍需要方波信号。 如何将 BOOSTXL-DRV8323RH 设置为1PWM 输入? DRV8323的1xPWM 控制信号需要哪种信号?
此致,
黄上
你好,神明,
请遵循 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../slvub01
您需要在 R36,R37和 R38中安装0欧姆电阻器(或焊桥电极垫)。
如果使用硬件版本(-RH 型),则需要将模式引脚配置为 Hi-Z (1x PWM 模式),您可以通过如下所示的 R12/R23切换来实现此目的:
一旦为设备供电,设备将以1x PWM 模式供电。 将电机输出连接到 J5连接器(Mota/MOTB/MOTC),并将霍尔传感器连接到 J2连接器 J2接头,如下所示。
设备通电后,设备将处于1x PWM 模式,这需要向 Inha 应用 PWM 信号以对电机进行整流。 电机将在 PWM 频率和应用的 PWM 信号的占空比下进行整流。 您可以通过 GUI 或功能生成器两种方式之一应用此 PWM。 要将其与 GUI 结合使用,您需要选择 PWM 模式为1x PWM 模式,MCU 将 PWM 应用于 Inha。
希望这能有所帮助!
谢谢,
亚伦