请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH 大家好、我想使用 BOOSTXL-DRV8323RH 让 MSP430 Launchpad 在1xPWM 模式下旋转 BLDC 电机。 为了使其正常运行、需要解决的所有硬件更改是什么。 我已经根据 EVM 用户指南填充了 R36、R37和 R38。 GUI 显示对于1xPWM 模式也要将 Mode 引脚连接到2.06V。 该内容未包含在指南中、是否应该这样做、是否还需要进行其他配置才能使其在此模式下工作?
期待收到回复、谢谢。