“线程:, ABS”中讨论的其它部件
我正在为350W 集线器电机构建一个三相 BLDC 控制器。
迄今为止,它的工作正常,但在更高的目标电压(更快的速度)下,MOSFET 正在加热,并且开关发出明显的噪音。 我使用0.05%的软件死时间,但高端 MOSFET 似乎没有立即关闭,并且在关闭期间正过死时间。
下图显示了发送至 drv8300 (绿色波形)的输入信号和发送至 MOSFET (黄色波形)的 drv8300的高侧输出。
高侧问题适用于所有三相。低侧 MOSFET 栅极信号非常完美。
这种情况与负载无关。
请支持我这样做。
谢谢你,
赛义德·萨米乌拉,
CTO @ Enarxi Innovations Pvt. 有限公司