This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:PH/EN 控制模式和 H 形电桥控制模式之间的差异

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1069768/drv8705-q1-difference-between-ph-en-control-and-h-bridge-control-mode

部件号:DRV8705-Q1

您好,专家,

我对 DRV8705-Q1 PH/EN 控制和 H 形电桥 PWM 控制模式有疑问。  这两种控制模式的主要区别是什么?
据我了解,在 SH1至 SH2驱动期间 ,主要区别在于马达绕组飞轮控制的方式? 下图显示如下
电动机绕组飞轮控制的主要区别是什么? 如下所示
正确吗?  
另一个区别是 H 形电桥有二极管飞轮,但这种方法会有更多的耗散量,我的客户说这种方法没有被大量使用。 还有事吗?
谢谢!
温文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    今天是美国的一个假期,所以我们明天将与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    我们已就此 主题撰写了一份常见问题解答。 常见问题解答解释了这两种控制模式之间的基本区别。 请阅读本书以更好地了解这两种控制模式。

    [引用 userid="472868" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1069768/drv8705-Q1-difference - between -ph-en-control-and -h-bridge-control-mode",另一个不同之处是 H bridge 具有自由二极管轮,但我的客户对此方法的使用不会太多,我的客户说。 还有什么?

    如 DRV8705-Q1数据表所示。 您可以在当前衰减阶段将 H 形电桥设置为二极管自由轮(高-Z),或设置为低侧/高侧主动式自由轮(电流在两个低侧或高侧 FET 之间循环。 二级管的飞轮将导致更多功耗,但主动飞轮将不会。二级管飞轮将导致电流衰减更快,但会牺牲更高的电流波纹。主动飞轮将使电流衰减变慢,但会产生更低的电流波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴勃罗,

    感谢您的详细描述。  

    对于 H 形电桥 PWM 控制模式,您提到它还可以将 H 形电桥设置为低侧/高侧主动式飞轮。 但仍然不能真正理解如何设置这种主动式飞轮。 请举例说明 IN1和 IN2 PWM 信号如何设置正向主动式自由轮模式?

    如果我向 IN1/IN2发送两个相反的 PWM 信号,如下所示。 它是否会进入 快速同步衰减?  

    温文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    默认情况下,DRV8705没有同步快速衰减。 它仅支持 HS/LS 再循环和异步快速衰减。 在上述 IN1和 IN2示例中,两个信号相互补充。 所以 H 形电桥永远不会真正进入 H 形电桥衰减模式。 相反,它正在改变当前方向,在死期内海岸衰退的短暂时刻。 这在技术上是“异步快速衰减”,但请注意,如果设备进入电流调节,衰减模式将不是同步快速衰减,而是异步快速衰减(海岸)和缓慢衰减(制动)的混合。

    我希望这能回答你的问题。