This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:此电机驱动器似乎不能发挥 SSC (展频锁定)的作用

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1071149/drv8245s-q1levm-it-looks-like-that-this-motor-driver-doesn-t-act-ssc-spread-spectrum-clocking-feacture

部件号:DRV8245S-Q1LEVM
“线程:测试”中讨论的其它部件,

[测试条件]

* PH/EN 模式

* 20kHz/50%负载

 
大家好,我有 DRV8245S-Q1LEVM (SPI,'s'型),并尝试使用 SSC (展频锁定)功能,因为是 EMC。

在 DRV8245的数据表上,我 可以通过编写 SSC_DSI 位(config1寄存器)-->请参阅截屏图片下的来启用/禁用 SSC 功能。

但是,Vout1,Vout2波形的剂量似乎没有任何差异。

我 想让输出波形看起来像波形下面(红色箭头:设置频率+-%频率)

但与其他公司相比没有任何区别(SSC_DSI =1,SSC DSI =0)

请解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将在结束时进行核实,并在星期一1月24日之前作出答复。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对我们的数据进行进一步研究后,启用和禁用 SSC 之间的抖动差异非常小。

    SSC 为76.8 nsec,而不是 SSC 为60.6 nsec。  如果 PWM 边缘没有放大的持久性图像,则无法检测到该图像。  请参阅以下启用 SSC 的范围捕获:

    此致,

    瑞安