请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8245S-Q1LEVM “线程:测试”中讨论的其它部件,
[测试条件]
* PH/EN 模式
* 20kHz/50%负载
大家好,我有 DRV8245S-Q1LEVM (SPI,'s'型),并尝试使用 SSC (展频锁定)功能,因为是 EMC。
在 DRV8245的数据表上,我 可以通过编写 SSC_DSI 位(config1寄存器)-->请参阅截屏图片下的来启用/禁用 SSC 功能。

但是,Vout1,Vout2波形的剂量似乎没有任何差异。
我 想让输出波形看起来像波形下面(红色箭头:设置频率+-%频率)
但与其他公司相比没有任何区别(SSC_DSI =1,SSC DSI =0)

请解决此问题。
谢谢你。