请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8244-Q1 尊敬的 TI 专家:
非常感谢您对 DRV8244的支持。
您是否有任何参考设计文档,因此我可以参考它。
我在 TI 网站上找不到它。 请提供参考设计文档。
谢谢
比斯瓦吉特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
非常感谢您对 DRV8244的支持。
您是否有任何参考设计文档,因此我可以参考它。
我在 TI 网站上找不到它。 请提供参考设计文档。
谢谢
比斯瓦吉特
嗨,Biswajit,
感谢您对 DRV8244-Q1的关注。 请参考此链接了解 TI 评估模块示意图和布局。
www.ti.com/.../DRV8245S-Q1LEVM

IPROPI 和 ITRIP 计算可在数据表8.3.3.3中参考
ITRIP 调节级别= VITIRIP / RIPROPI X AIPROPI
下面是基于数据表公式的示例。
| DRV8244 | ||||
| 条件 | 计算结果 | |||
| VITRIP | R_IPROPI (欧姆) | AIPROPI | ITRIP 规定级别(A) | |
| 2.31. | 2000年 | 4570 | 5.3. | |
| 2.97 | 2000年 | 4570 | 6.8. | |
此致
新雅·莫里塔
您好,
感谢您的反馈。 我确认它的链接有效。 无论如何,你可以尝试一下这种方法吗?
www.ti.com/.../DRV8245S-Q1LEVM
https://www.ti.com/lit/zip/slvc827
如果两者都不起作用,我想你可能有安全墙或其他东西。
此致
新雅·莫里塔