This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1074344/drv8244-q1-drv8244-q1

部件号:DRV8244-Q1

尊敬的 TI 专家:

非常感谢您对 DRV8244的支持。

您是否有任何参考设计文档,因此我可以参考它。

我在 TI 网站上找不到它。 请提供参考设计文档。

谢谢

比斯瓦吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    后续问题如果您没有参考设计,请提供一些有关当前设置 IPROPI 和 ITRIP 设置的参考,我已经检查了数据表,但我希望更多有关设计的详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    感谢您对 DRV8244-Q1的关注。 请参考此链接了解 TI 评估模块示意图和布局。

    www.ti.com/.../DRV8245S-Q1LEVM

    IPROPI 和 ITRIP 计算可在数据表8.3.3.3中参考

     ITRIP 调节级别= VITIRIP / RIPROPI X AIPROPI

    下面是基于数据表公式的示例。

    DRV8244
    条件   计算结果
    VITRIP R_IPROPI (欧姆) AIPROPI ITRIP 规定级别(A)
    2.31. 2000年 4570 5.3.
    2.97 2000年 4570 6.8.

    此致

    新雅·莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    提供的链接无法正常工作,无法下载文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈。 我确认它的链接有效。 无论如何,你可以尝试一下这种方法吗?

    www.ti.com/.../DRV8245S-Q1LEVM

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc827

    如果两者都不起作用,我想你可能有安全墙或其他东西。

    此致

    新雅·莫里塔