您好,
我想设计 具有 FOC 控件的 BLDC 驱动程序。
直流电压约为100 ~ 120V。
TI 中是否有参考设计?
我刚刚找到 DRV8353系列54V 以下的设计参考。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想设计 具有 FOC 控件的 BLDC 驱动程序。
直流电压约为100 ~ 120V。
TI 中是否有参考设计?
我刚刚找到 DRV8353系列54V 以下的设计参考。
谢谢你。
您好,Min-su,
我们目前没有使用 FOC 控件的100V 参考设计。
DRV8300是唯一一款最多可支持100V ABS 的器件和 EVM。 (DRV8300DIPW-EVM 或 DRV8300DRGE-EVM)
最好的办法是通过 MotorControl SDK 移植无传感器 FOC 解决方案。 该 SDK 提供了许多可用于使用 LAUNHXL-F280049C 和兼容 EVM (如 DRV8316REVM,BOOSTXL-DRV8320RS 和 DRV8353RS-EVM)控制 FOC 的解决方案。 DRV8300 EVM 还与 LAUNHXL-F280049C 兼容,因此可以移植代码并使用 DRV8300提供外部 FOC 解决方案。
谢谢,
亚伦