This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高直流(100 ~ 120V)电压驱动器设计参考

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8300, DRV8300DIPW-EVM, DRV8300DRGE-EVM, DRV8353RS-EVM, BOOSTXL-DRV8320RS, DRV8316REVM, TIDA-00195, TIDA-010056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075629/high-dc-100-120v-voltage-driver-design-reference

线程中讨论的其他部件:DRV8353DRV8300DIPW-EVMDRV8300DRGE-EVMDRV8300ABSLAUNHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RSDRV8316REVMDRV8353RS-EVMTIDA-00195Tida-010056

您好,

我想设计 具有 FOC 控件的 BLDC 驱动程序。

直流电压约为100 ~ 120V。

TI 中是否有参考设计?

我刚刚找到 DRV8353系列54V 以下的设计参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min-su,  

    我们目前没有使用 FOC 控件的100V 参考设计。  

    DRV8300是唯一一款最多可支持100V ABS 的器件和 EVM。 (DRV8300DIPW-EVM 或 DRV8300DRGE-EVM)



    最好的办法是通过 MotorControl SDK 移植无传感器 FOC 解决方案。 该 SDK 提供了许多可用于使用 LAUNHXL-F280049C 和兼容 EVM (如 DRV8316REVM,BOOSTXL-DRV8320RS 和 DRV8353RS-EVM)控制 FOC 的解决方案。 DRV8300 EVM 还与  LAUNHXL-F280049C 兼容,因此可以移植代码并使用 DRV8300提供外部 FOC 解决方案。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arron,

    如果我使用门驱动器(隔离或半桥),是否有参考设计?

    我想使用 MOSFET 而不是 IGBT。

    我找到了设计  

    Tida-00195 : 用于三相逆变器系统参考设计的 IGBT 栅极驱动器评估平台

     

    但它是几年前编写的,最近是否还编写了其他参考设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min-su,

    您可以参考 TIDA-010056,但我认为您已经发现了这一点。  

    TIDA-00195适用于隔离或半桥设计,但您需要联系 E2E 了解零件建议,因为我们不支持 ISO 门驱动器系列。  

    您的应用需要两种参考设计的组合。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arron,

    感谢您的回答!